ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。

USBとは


USB(Universal Serial Bus)は共通のコネクタでさまざまな周辺機器を接続することができるインターフェース規格です。Hubと呼ばれる分岐点を追加することで最大127個の機器を接続でき、Plug&Playで機器を認識できるホットプラグに対応している、などの使いやすさが特徴です。

2008年、USBの次世代規格であるUSB 3.0が発表され、転送速度は最大5Gbpsまで拡大されました。
USB 2.0までの互換性を維持しながら、大容量で高速な通信を必要とするアプリケーションの幅を大きく拡げます。


USBはあらゆるアプリケーションに必須の標準インタフェース






より詳細なUSB情報


リンク集・FAQ

リンク集


USB FAQ




ページの終わりです
ページの先頭へ戻る