ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。

USB


USB3.0が登場! パソコン、デジタル家電から組込機器まで、NECエレクトロニクスのUSB対応LSIがサポートします

USB3.0 ホスト・コントローラ

USB 3.0 Host Controller

低消費電力を実現した、USB3.0対応ホスト・コントローラLSI登場。
μPD720200Aは、搭載されたPCのアイドル動作時の消費電力を従来の製品に比べ1/5に削減しました。世界初のUSB3.0対応ホスト・コントローラLSIのμPD720200とは、パッケージ/ピン・コンパチブルです。



USB機能(ホスト,ファンクション)を搭載したマイコン製品もラインアップしています。
詳しくはマイコンサイトをご覧ください。



お知らせ

ニュースリリース


Site Updates






ページの終わりです
ページの先頭へ戻る