ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。

第3章 はんだ付け条件


3.3 はんだ付け推奨条件

3.3.3 各はんだ付け方式の推奨温度プロファイル
   

(6)VPS

VPS方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。

表3-3-6 推奨条件
・最高リフロー温度(パッケージ表面温度) 215℃以下
・リフロー温度200℃の時間 25~40秒以内
・プリヒートの温度120~150℃の時間 30~60秒
・ロジン系フラックスの塩素含有量(質量百分率) 0.2%以下


VPSの推奨温度プロファイルの図(14.0KB)

図3-3-7 VPSリフロー温度プロファイル

*リフロー回数は、製品によって1回、2回、3回のものがあります。
 詳細については、NECエレクトロニクス販売員にお問い合わせください。

3.3.3(5)「赤外線リフロー260℃」へ3.3.3(7)「WS(ウェーブソルダリング)」へ


ページの終わりです
ページの先頭へ戻る