ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。

カーオーディオ用途に最適なシステムLSIの発売について

~ソフトウェアも同時に発売~


2009年3月4日
NECエレクトロニクス株式会社

カーオーディオ用システムLSI「μPD35502」

NECエレクトロニクスはこのたび、カーオーディオ用途に最適なシステムLSIを製品化し、「μPD35502」の名称で本日からサンプル出荷を開始いたしました。
新製品は、(1)乗用車の前席と後席で、異なる複数の音楽を同時に再生するシステムを容易に構築できること、(2)携帯音楽プレーヤー、USBメモリに加えて、SDカードに保存されたMP3/WMA/AAC()といった圧縮音楽データを再生できること、(3)オプションにより、Bluetooth®を用いた携帯電話ハンズフリー通話機能や、Bluetoothヘッドホンへの音楽データ転送機能を容易に実現できること、といった特長を有しております。
また、新製品を用いたカーオーディオ製品を開発する際、ドライバソフトからアプリケーションソフトまで新製品の機能すべてを実現するソフトウェアも同時に発売いたします。
新製品を採用することによりユーザーは、後部座席に座る一人ひとりが好みに応じて個別に音楽を楽しめる上、携帯音楽プレーヤー、USBメモリ、SDカードから音楽データを再生可能なカーオーディオシステムの構築が容易になります。また、ソフトウェアを購入することにより、ソフトウェア開発の工数を大幅に削減可能になります。
新製品のサンプル価格は、2,000円/個、ソフトウェアの価格は1本あたり300円からとなっております。また量産は、2009年9月から月産30万個で開始する計画です。

当社は1970年代半ばから、チューナ、CD用LSI、システム制御用マイコンなど多くの製品を市場投入するなど、カーオーディオ市場に対して積極的な事業展開を図っております。2007年5月には業界初となったUSB内蔵カーオーディオ用LSIである「μPD63901」を投入し、市場から好評を博してまいりました。
カーオーディオ製品の分野では、最近、運転席/助手席と後部座席で異なる楽曲を楽しんだり、走行中の携帯電話使用禁止に対応したハンズフリー通話対応がカーオーディオユーザーから求められております。一方、カーオーディオ装置を開発するメーカーからは、カーオーディオユーザーのニーズを満たす多機能化に対応すると同時に、新製品を早期に市場投入するため開発期間短縮を目的として、特にソフトウェア開発期間の短縮が求められております。
従来システムLSI用のソフトウェアは、サンプルとしての提供、または圧縮オーディオのデコード機能のみの提供に留まっており、カーオーディオメーカーはこれら提供されたソフトウェアを用いつつ、不足する部分を自ら開発する必要がありました。そこで当社は、新製品上で動作する一連の機能を実現するすべてのソフトウェアを、新製品と同時に発売することにいたしました。これにより、カーオーディオメーカーはソフトウェアの開発が不要となるため、ソフトウェア開発工数を大幅に削減することが可能になります。
新製品の特長は次の通りとなっております。


  • (1)音楽データ処理能力を向上
    従来品と比べて音楽データ処理能力を3倍程度向上させており、複数(最大3種類)の曲を同時再生することが可能となっている。また将来的には、対応する圧縮音楽フォーマットの追加などを、LSIを変更することなくソフトウェアのバージョンアップのみで行うことができる。
  • (2)USB/SDカードインタフェースを搭載
    USBインタフェースに加え、新たにSDカードインタフェースを内蔵している。これにより、携帯音楽プレーヤー、USBメモリのほかSDカードからの音楽再生に対応が可能となっている。
  • (3)Bluetoothでの通信機能を搭載(オプション)
    オプションで、Bluetoothモジュールの外付け、およびBluetoothソフトウェア・プロトコル・スタックを付加することができる。これにより、携帯電話におけるハンズフリー機能、手持ちの携帯音楽プレーヤーからの音楽再生や後部座席への音楽データ転送の実現といったBluetooth通信が可能になる。

また、ソフトウェアの特長は次の通りとなっております。


  • (4)新製品で動作させるソフトウェアの開発が不要
    MP3/WMA/AACデコード機能などを含めた、新製品上で動作するソフトウェアを当社が開発し、新製品と同時に発売する。これによりカーオーディオメーカーは、システムを設計する上で、新製品上で動作させるソフトウェア開発が不要となるため、ソフトウェア開発期間を大幅に短縮することができる。また、オプションで最大4倍速CDリッピングなどのソフトウェアも提供されるため、システムの機能拡張が容易となっている。

当社は新製品を、当社が大きな市場実績を有するカーオーディオ用システムLSI製品群をより一層拡充するものとして、今後、積極的な製品拡充を図るとともに販売活動を展開する計画です。
新製品およびソフトウェアの主な仕様は別紙をご参照ください。


以 上

MP3、WMA、AAC
MP3:動画規格MPEG-1で規定しているオーディオ圧縮技術のひとつ。CD同等の品質の音声ファイルをこの方式で圧縮した場合1/10から1/12程度になる。
WMA(Window MediaTM Audio):米国Microsoft社の開発した音声圧縮フォーマット。Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AAC:Advanced Audio Codingの略称で、ISOの作業部会によって標準化されたMPEG-2/MPEG-4のオーディオ圧縮技術。MP3よりも1.4倍ほど圧縮率が高く、音質はほぼ同じになる。
Bluetoothは、「Bluetooth SIG」の登録商標です。その他、文中で言及した製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。




ページの終わりです
ページの先頭へ戻る