本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、
情報は問題なくご利用いただけます。
下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。
NECエレクトロニクスはこのたび、第三世代および第二世代の通信規格であるHSDPA/W-CDMA方式、GSM/GPRS方式に対応した携帯電話端末の開発を容易にする半導体ソリューション「Medity2(メディティツー)」の整備を完了し、本日より受注活動を開始いたしました。
Medity2は(1)ベースバンド処理機能およびアプリケーションプロセッサの統合チップである「M2」、無線周波数処理ICおよび電源ICなどの半導体チップセット、(2)W-CDMAとGSMを自動切換えできる通信用ソフトウェアやアプリケーションを制御するミドルウェアなどのソフトウェア群、(3)ソフトウェア開発評価ボードおよび評価キット、(4)ソフトウェア開発ツール、および(5)製品化までのシステムインテグレーションサービス、の5つの部品から構成されており、ユーザーは、長時間の待ち受けを実現する携帯電話端末機器の開発にあたり、半導体からソフトウェア、さらには製品のインテグレーションまでレベルに応じ必要なサービスを一括して受けることができるようになっております。これによりユーザーは、製品の差異化のポイントとなる独自アプリケーションの開発に集中することが可能となります。
なお、Medity2のW-CDMAおよびHSDPA機能は、アドコアテック株式会社(社長:鈴木晴夫氏、本社:横須賀市)が開発した技術を導入しております。
当社は、デジタルベースバンド処理機能とアプリケーションプロセッサ機能を統合したシステムLSIの販売戦略として、システムLSI製品に加え、RFなどの通信用半導体や電源用半導体などのチップセット、ソフトウェア、開発ツール、さらにはそれらをインテグレーションする作業も含めて半導体ソリューションとして拡販する戦略を探ってまいりました。
2006年9月、当社はこれら半導体ソリューションの第一弾として、低消費電力化を実現するとともに、高度なメディア処理を可能としたシステムLSI「M1」を中心としたMedityのコンセプトを発表すると同時に、半導体ソリューション「Medity1(メディティワン)」の提供を開始いたしました。Medity1によりユーザーは、部品に係る開発工数の低減とセットの差異化のための集中投資、部品点数削減などによる端末の原価低減、および端末の小型軽量化、などを実現できることもあり、新たな携帯電話端末向けソリューションとして、市場でも注目を集める存在となっております。
当社は2007年7月、M1の約2倍のアプリケーション性能を実現したことに加え、低消費電力化技術を駆使したことにより、従来技術比50%程度消費電力を削減した統合チップM2の市場投入を開始いたしました。M2は、2007年11月に発売されたNEC製の携帯電話端末2機種「N905i」、および「N905iµ」に加え、2007年12月に発売された「N905iBiz」のデジタルベースバンドとアプリケーションプロセッサの統合チップとして採用されています。これらの端末は、国際ローミングサービス「WORLD WING® (3G+GSM)」や「FOMA® ハイスピード(HSDPA)」での高速データ通信に対応しながらも905iシリーズ最長クラスの連続待受時間および連続通話時間を実現しております。
当社では、M2のさらなる拡販のため、半導体ソリューションの整備を進めてまいりましたが、このほど、ソフトウェアや開発ツールなどのM2対応を完了し、市場投入することにしたものであります。
当社はMedity2が、低消費電力特性にすぐれた第三世代携帯電話端末の開発期間短縮を可能にする半導体ソリューションであると考えており、M2の販売活動とともに積極的に提供していく計画です。
(備考)
・WORLD WING、FOMAは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
・Medityは、NECエレクトロニクス株式会社の日本、ドイツおよびその他の国における商標および登録商標です。その他、文中で言及した製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。