本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、
情報は問題なくご利用いただけます。
下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。
NECエレクトロニクスはこのたび、100%子会社の山形日本電気株式会社(社長:佐藤奬(すすむ)、本社:鶴岡市、以下NEC山形)において回路線幅40ナノメートル(以下nm、ナノは10億分の1)の加工技術を用いたシステムLSIを生産することを決め、本年度100億円を投じ、現在の300ミリ生産ラインに55nmおよび40nmの最先端半導体製品の製造を可能とする液浸ステッパーなどの生産設備を設置いたしました。
40nmのシステムLSI製品とは、次世代の半導体である45nm製品の微細化をさらに進めたもので、いわゆる45nm世代の第二世代品とよばれる製品です。NEC山形は現在、1か月13,000枚の300ミリウエハを処理する能力を有しておりますが、今回の設備導入により、うち5,000枚で55ナノ品および40nm品の生産が可能となりました。5,000枚のうち2,000枚は40nm品に対応可能であります。
40nm品の生産開始時期は2008年度末を、また生産品目としてはデジタル家電、携帯機器やゲーム機器向けシステムLSIおよびメモリ混載のシステムLSI製品などを予定しております。
NEC山形の55nm品は、液浸露光技術とHigh-kゲート絶縁膜といった最先端の技術を採用しておりますが、このプロセスを40nm製品でも採用しているため40nm製品も生産設備を55nmと共有することが可能であることから、NEC山形での40nm製品の量産展開を行うことにしたものです。
半導体製品は、生産プロセスの微細化を進めることにより、低コスト化、高速処理化、および低消費電力化が図れるため、半導体メーカーは事業を有利に展開すべく、微細化を推進しております。システムLSIメーカーにおいて現在、65nm製品の量産や、一部45nm製品の生産がはじまりましたが、生産プロセスの微細化に向けた競争は、今後ますます激化すると考えられております。
そのような状況のなか当社は、2006年12月から最先端製品である65nm製品の量産を、また2007年10月から65nm世代の第二世代品である55nm製品のサンプル出荷を開始しております。当社の最先端製品は、特に低消費電力性能や高信頼性に優れているため、市場から好評を博しております。
一方NEC山形は、2005年1月に、300ミリウエハ生産を開始して以来、これまでに総額約1,400億円程度の投資を行ない、130nm製品から現在では90nmおよび55nm製品をデジタル家電製品市場などに向けて提供しております。
当社は、今後も40nm製品の生産に必要な設備を順次NEC山形に導入することにしており、
40nm製品の量産体制をいち早く確立したいと考えております。
NEC山形の概要は別紙をご覧ください。