ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。

小型で経済的な高機能センサ・システムが構築できる8ビットマイコンの発売について



2004年7月20日

NECエレクトロニクス株式会社

「μPD78E9863, μPD78E9864」
「μPD78E9863, μPD78E9864」

NECエレクトロニクスはこのたび、8ビットのシングルチップ・マイクロコントローラ(マイコン)「78K0Sシリーズ」の製品ラインアップ強化として、微小なセンサ信号を増幅するアンプや、センサを安定して稼動させるための定電圧源などを内蔵したセンサ・システム向けマイコン2シリーズを製品化し、今月30日よりサンプル出荷を開始することにいたしました。

新製品は、(1)抵抗とコンデンサのみを外部に接続して利用でき、経済的なシステム構築が実現できるRC発振型マイコン「μPD789863シリーズ」、(2)高精度の周波を発振するセラミック発振子を接続し、高性能なシステム構築ができるセラミック発振版マイコン「μPD789864シリーズ」の2シリーズであり、プログラムデータの書き換えが可能なEEPROM(注1)搭載モデルと量産に適したマスクROM搭載モデルをそれぞれのシリーズに用意しております。

これらの製品を用いると、個別の部品として基板上に搭載する必要があったアンプや定電圧源が不要となり、マイコンを実装する基板の価格を従来に比べて2割低価格化することや、同基板の面積を約3割削減することができるため、センサ・システムを経済的かつ小型に実現することが可能となります。

本シリーズのプログラムデータの書き換えが可能なEEPROM搭載モデル「μPD78E9863」および「μPD78E9864」のサンプル価格は、ともに700円であります(注2)。マスクROM搭載モデルを含む量産の開始時期は2005年9月を予定しております。量産の規模としては、2006年度に2シリーズ合計で、毎月40万個を計画しております。

新製品の主な特長は次の通りであります。
(1)経済的かつ小型にセンサ・システムを実現できる
  アナログ部品とデジタル回路を接続するデジタル/アナログ混在化技術を見直して最適化したことにより、①微小なセンサ信号を増幅し、正確にデータを測定できるようにするオペアンプ、②センサを正常に稼動させるために常に同じ電圧を保つ定電圧源、という従来は外付けだったアナログ回路をマイコンに内蔵している。
また、利用する環境の温度によって発生するセンサごとの性能のばらつきを補正する温度センサや、製品個別のIDコードを保存できるデータ保存用のEEPROMも内蔵している。
これにより、各回路を外付けで用いた場合に比べて、マイコンを実装する基板のサイズを7/10に、同じく価格を4/5に、それぞれ低減でき、センサ・システムを小型かつ経済的に実現することが可能となる。
(2)センサを無線接続で管理できる
  外付けのアンテナコイルを通じ、125キロヘルツ(kHz)長波(LF)、データ伝送レート4kHzという特性の内蔵LF検波回路を活用することで、非接触でデータの書き込みが実現できる。
この技術を用いると、センサに個別のID番号を持たせ無線接続で管理することなどが可能となり、ユーザーの用途に合わせて多様なシステムを構築することが可能となる。
(3)オン・オフのタイミングを制御し、低消費電力化が実現できる
  電池駆動でのセンサ応用を考慮し、センサデータの送信間隔を最大14分まで任意に設定できるように、20Hzという低周波数、低消費電流の発振回路を搭載した。
これにより、従来製品では千分の1秒~1秒単位のインターバル時間でしか実現できなかったマイコンの立ち上がり間隔を用途に合わせて長くすることができ、無駄なオン・オフ動作を省くことで、電池寿命を格段に延ばすことが可能になる。

熱、光、音、圧力などに感応し、その刺激を測定装置に伝えるセンサは、発生する様々な変化を確実に検査、測定、解析するものとして、産業用の機器から家庭用の機器まで幅広く用いられております。
特に空気圧や水圧などを測定する圧力センサや、加速度センサを実現するには、センサ用定電圧源、センサ入力用アンプなどの機能が必要でありますが、これらの機能を従来のマイコンで構築する場合には、上記の部品を基板上に個別に搭載する必要がありました。
近年市場からは、より小型で経済的な高性能センサを構築したいという要望が強まっており、それを実現する半導体へのニーズも高まっております。
NECエレクトロニクスではこのような市場の声に応えるため、「78K0Sシリーズ」のセンサ用マイコンとして今回の新製品を発売したものであります。

NECエレクトロニクスでは、今後成長が期待されるセンサ・システム市場向けに、さらに高機能な製品の開発とその導入のためのソリューションの提供を、積極的に行っていく予定であります。

新製品の主な仕様については別紙をご参照下さい。


以上

(備考) サンプル価格は税込価格。
(注1) EEPROM:
Electric Erasable Programmable Read Only Memoryの略。電気的に消去可能なPROMのこと。特定のデータまたは全体を電気的に消去できる。
(注2) サンプル品として出荷されるのはEEPROM搭載モデルのみ。量産するのはEEPROM搭載モデルおよびマスクROM搭載モデルの両方。

<< 関連リンク >>
・製品情報:マイクロコンピュータ
8ビットマイコン78K0Sシリーズ・センサ用マイコン「μPD78E9863, μPD78E9864」



<この発表に関するお客さまからの問い合わせ先>

NECエレクトロニクス
半導体ホットライン

電話:(044)435-9494(直通)
e-mail: info@necel.com


ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。





ページの終わりです
ページの先頭へ戻る