ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。

マイクロウェーブ展2009


マイクロウェーブ展 2009

マイクロウェーブ展2009に出展いたしました。 たくさんのご来場、ありがとうございました。



開催概要

名称 2009 Microwave Workshops & Exhibition (MWE 2009)
会期 2009年11月25日(水) - 27日(金) 3日間
会場・開催時間 【マイクロウェーブワークショップ】
パシフィコ横浜 アネックスホールF201-F206会議室
09:00 (初日は 10:00)- 16:15
【マイクロウェーブ展】
パシフィコ横浜 展示ホールD
10:00 - 17:30 (最終日は 17:00まで)

詳しくはマイクロウェーブ展ホームページをご覧ください。
http://apmc-mwe.org/mwe2009/index.html



出展品の内容




ページの終わりです
ページの先頭へ戻る